This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576:电流限制

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25576
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762020/lm25576-current-limit

器件型号:LM25576

大家好、团队成员。

LM25576数据表(SNVS470H)的过流保护值太小。

 典型值2.1A、最小值1.8A、最大值2.5A

这是拼写错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您指出这一点。 我看到您在谈论什么。 我将与产品团队核实并跟进您的情况。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在研究这一点、并应能够在接下来的几天内提供反馈。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不正确的、我们将着手更新数据表。  正确的规格为:

    谢谢、

    Katelyn