This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:如何设置为使用相同的外部电阻器获得1.5V 至5.5V 输出?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764521/tps544b25-how-to-setup-to-get-1-5v-to-5-5v-output-with-the-same-external-resistor

器件型号:TPS544B25
主题中讨论的其他器件: TPS546D24

TPS544B25

伙计们、我正在与客户合作、希望获得1.5V 至5.5V 的输出、可通过 PMBus 进行配置、而无需更改任何硬件电阻器。 器件数据表(第8.6.10节 VOUT_COMMAND)表 显示了3个范围、是否可以在第3个设置中低于2V? 理想情况下为1.5V、但可以使用1.8V 电压。

 

如果此器件无法实现、请针对以下规格建议不同的器件:

PMBus

1.5V 至5.5V 的输出电压–可通过 PMBus 进行配置、无需更改硬件

3.在100C 时输出电流为4A+,因此可能超过15A (优于 TPS544B25!)。

输入电压为12V

5.85C 至-40C 工作温度范围

大家好、我是和一位客户一起工作的、他们希望获得1.5V 至5.5V 的输出、可通过 PMBus 进行配置、而无需更换任何硬件。 器件数据表显示了3个范围、是否可以在第3个设置中低于2V? 理想情况下为1.5V、但可以使用1.8V 电压。

 

如果此器件无法实现、请针对以下规格建议不同的器件:

  1. PMBus

  2. 1.5V 至5.5V 输出电压–可通过 PMBus 进行配置、无需更改硬件

  3. 100C 时输出电流为4A+、因此可能超过15A (优于 TPS544B25!)。

  4. 输入电压12V

  5. 85C 至-40C 工作温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、

    我们将对此进行研究、并在星期一作出响应。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、

    新发布的 TPS546D24包含一个内部反馈分压器、无需更改硬件即可支持0.5至5.5V 的输出电压。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、

    谢谢。 我将介绍 TPS546D24。

    Rgds、

    Kannan