This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:新鲜电量监测计的初始配置问题...未实现数据存储器更改

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763217/bq34z100-g1-problems-with-initial-configuration-of-a-fresh-fuel-gauge-data-memory-changes-not-being-implemented

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100

使用 bq34z100-G1电量监测计、遇到各种问题...使用 bqStudio 上的"Data Memory"屏幕执行的任何命令都将被忽略。 工作原理:它确实报告电池电压、如果电池电压发生变化、它会进行记录。  当尝试禁用外部温度感测时、它会忽略"Data Memory"屏幕中的命令。  此外、当发出命令以从默认值(例如、从1到4的电池节数)进行更改时、该命令将被忽略。 当对分压器值进行更改时、也会将其忽略。

I2C 总线看起来不错的 SCL 和 SDA...上拉电阻等   

我缺少一些基本的东西。 要让新 bq34z100-G1正常工作、还需要做什么?

阅读文献、数据表、应用手册...所有指向"数据存储器屏幕"、进行更改、并且应将其配置为远离默认设置。

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dalip:

    可以通过闪存更新确定电芯电压参数来阻止写入 DataFlash。 在开发过程中、请减小此值并确保器件的电压不会降至2.7V 以下

    在正确配置和校准器件之前、请勿设置串联值。



    请按照本快速入门指南中的步骤操作:

    www.ti.com/.../sluubv2

    点击编程选项卡并重新编程器件。

    加载新固件后、将闪存更新正常电芯电压降至1000或更低。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Fuel-gauge-images.docxHiBryan、

    我的问题是、数据存储器没有采用我输入的任何值。 它被忽略。 我无法更改任何默认设置。 如您所说、将"Flash Update OK Cell Vol"更改为1000或更低。 嗯、它让我输入新值。 没有问题、但一旦我选择"Write_All"、它会恢复为以前的默认值。

    我能够从电量监测计生成黄金文件... 默认设置是什么。  这告诉我 I2C 总线正常。

    此外、当我尝试将已知正常的黄金文件从 EVAL 板加载到我的新电量监测计器件时、bqStudio 会抱怨"适配器通信中断"。 我将从3.3V 为 BQ34Z100供电。

    我被这种行为所骗了。

    谢谢。

    达利普。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 认为已经解决、但没有解决!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dalip:

    感谢您发送屏幕截图。 请按照快速入门指南中的步骤将 bqStudio 更新到最新版本。 可通过访问 www.ti.com/.../bqstudio 并点击"bqstudiotest"按钮来找到最新版本。

    数据存储器没有输入任何值、因为可以通过闪存更新确定单元格电压参数阻止写入 DataFlash。 在开发过程中、请减小闪存更新正常电芯电压参数值、并确保器件电压不会降至2.7V 以下。如屏幕截图所示、监测计报告的电压为384mV。 该电压过低、因此会阻止闪存写入。

    在正确配置和校准器件之前、请勿设置串联值。

    要恢复设备,请使用默认固件重新编程设备。 此 SREC 文件可在以下位置找到: www.ti.com/.../sluc580

    安装固件后、单击"Programming (编程)"选项卡、并使用提供的 SREC 对器件进行编程。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    感谢您发帖。 我比以前更有领先地位。
    我的原型在 REG25至 VSS 上没有旁路电容器。 通信问题已解决。
    2.我无法写入和更改数据存储器参数。 嗯、我意外发现了这一点。 以前、

    例如、我要对分压器参数进行更改、然后单击"Write_All"单选按钮。 这种情况
    不会更改参数。 嗯、您基本上必须将鼠标悬停在"Unit"字段并单击
    鼠标。
    更改了参数。 此"功能"不会在任何地方公布。

    因此,我想说,以上是一些自我造成的"问题"。

    我有一个16.5K/20K 电阻分压器(我的电池最大电压为19伏)。 我提出了用于分压器参数的19890。 在这种情况下、我读取的 FG 电压值为1.44伏。

    我可以将分压器推为22350、让 FG 报告正确的电压。

    但是、是否有一条有关正确设置该值的书面说明? 哪些数据存储器参数起作用? 在 FG 测得的电压上、会导致该偏移的原因是什么?

    就数据存储器参数而言、我需要重点关注什么?

    感谢你的帮助。
    达利普。
    PS:我的回复很长、但我没有手机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20K/422K 电阻分压器。 我很糟糕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dalip:

    校准后、"分压器"的最终值将发生变化、因为该器件中未使用单独的"电压偏移"。

    请按以下顺序执行校准:

    CC 偏移和电路板偏移
    2.电压校准 training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration
    3.电流校准 training.ti.com/bq34z100-g1-current-calibration

    以上视频应介绍相关参数。 请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢您提供相关信息。

    但我不确定如何纠正 CC 偏移和电路板偏移?

    就步骤2和3而言、我可以设置电流校准、没有错误、但当我从电池端子输入测得的电压(13.10V)时、它会抱怨电压超出范围。

    我也尝试了非常低的电压、但错误消息非常一致。

    问题:

    1.如何正确设置 CC 偏移和电路板偏移?

    2. 为什么 Bqstudio 抱怨  输入的电压 超出范围?

    我附上 了一个屏幕截图。

    谢谢。

    达利普。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     

    当我输入我测量的电池电压时、它抱怨它超出范围。 这种情况一直在发生。 我尝试将该值更改为非常低的值、但它始终报告电压超出范围。 导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Voltage-Offset-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 CC 偏移和电路板偏移校准很好。 实际上、该校准很好。 当我转至电压校准时、误差会出现。

    '校准-输入的校准电芯电压超出范围。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"

    这是我的主要问题。 在随附的原理图中、未使用 BAT_TMP +和-。 未安装这些电阻器。 相反、安装了其他两个电阻器以连接 I2C 信号(时钟和数据)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    我在查看 Q & AS、我发现其他人也有类似的问题...校准电压超出范围...您的回答是使用 v. 84作为之前的 v.54、这是一个已知问题。

    就是这样!
    感谢你的帮助。
    达利普。