This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:LM2766的绝对最大额定值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762015/lm2766-absolute-maximum-ratings-of-lm2766

器件型号:LM2766

你(们)好

我对 LM2766有疑问
您能告诉我最小电源电压的绝对最大额定值吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    您是否要求 LM2766的最小工作电压? LM2766的工作电压低至1.8V。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San

    感谢你的答复。
    是否存在与所附最小电源电压文档的绝对最大额定值相关的处方?

    e2e.ti.com/.../LM2766.pdf

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    V+引脚不应低于 GND 引脚300mV

    谢谢、

    Garrett