This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:电路的输出频率与计算值不匹配。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760916/mc34063a-the-output-frequency-of-the-circuit-does-not-match-the-calculated-value

部件号:MC34063A

设计

以下电路测得的输出电压频率为177khz、但根据理论计算、该值应为96k。

我想知道 该电路可能有什么问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提出问题。

    您能告诉我电路板上组装的计时电容器的值吗?
    此外、如何测量开关频率?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接原理图、电容器为68pf。 我们使用示波器来测试频率。  引脚3的频率约为177k、  引脚7无负载的频率约为1k。

    有时芯片会烧毁 ,是因为电容器选择 不当吗?  谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    计算的准时值是多少? 对于该设计、69pF 似乎很小。

    谢谢、

    Garrett