主题中讨论的其他器件: LM5170、 INA240、 LM358
尊敬的 TI:
我最近获得了"LM5170EVM-BIDIR"、我将 ISETA 命令电压设置为"1.5V"、因此我假设12V 端口的最大电流为60A、现在我将用作升压模式、因此我的问题如下:
1.>假设我的 I/p 为12V、因此如果 I/P 将接受60A 电流、那么我是否会获得输出50.5V 电压以及14.25A 电流?(720W 传输功率)(在 考虑损耗时、假设不考虑任何损耗并降低电流)。
2.> 假设我的 I/p 为48V、因此如果 I/P 将获取60A 电流、那么我是否会获得电流为57A 的输出50.5V?(2880W 传输功率)(在 考虑损耗时、假设不考虑任何损耗并降低电流)。
我是对还是错?
如果我是对的、那么善意地建议我只需要0.5v 的 O/p 电流、最大电流为10A、那么我想根据 I/p 电压提供 ISETA 命令电压吗? 例如
如果我的 I/p 电压为12V、那么对于具有电流为10A ISETA 的50.5V O/p、需要大约为"1.05V";如果我的 I/p 电压为48V、那么对于具有10A ISETA 的50.5V O/p、需要大约为"0.263V"。 我是否认为它正确? 如果不是、请让我理解! 非常期待您的回复。
此致、
Vijay Gohil