This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:使用评估模块板进行测试充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765030/bq24171-test-charging-with-the-evaluation-module-board

器件型号:BQ24171

您好!

我使用评估模块板为三节锂离子电池充电。  该板具有三个输出:接地、VBAT 和 VSYS。  VBAT 连接到电池上的充电端口、但我不知道 VSYS 在哪里。  我只想为电池充电。  我想知道是否有人知道我需要对电路板的 VSYS 输出执行什么操作;它是否也会进入电池的充电端口或只是没有连接到任何东西?  VSYS 的功能是什么?  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elizabeth、

    SYS 是系统的简称、旨在为您的整个电子系统供电。 BQ24171为系统提供输入电压、如果输入电压消失或系统消耗的功率超过输入电源所能提供的功率、则使用电池为系统提供补充。 如果您没有要为系统供电的系统,则可以使 VSYS 终端保持未连接状态。