请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
我使用的是 bq24610芯片、我对电池检测算法有疑问。
我有过放电电池和芯片 DW01-P 电池保护。 电池控制 MOSFET 关闭(电池内部)。
但是、仍允许通过 MOSFET 的寄生二极管(电池内部)充电。
数据表(SLUS892C、2015年4月)第9.3.23部分是图16。 (电池检测流程图)、在(启用125mA 充电)之后、检查(VFB > Urech)。
过放电电池等于1.8V 时引脚 VFB 的振幅。 电池必须开始充电、但循环重新开始。
如果电池控制 MOSFET 打开、该方案将正常工作。
如何正确检测过放电电池?