This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:LED 开/关控制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763707/tps92692-led-on-off-control

器件型号:TPS92692

你(们)好

我的客户有疑问。
客户希望控制 TPS92692中的照明开/关。
此外、假定控制信号为 PWM。
是否可以使用 TPS92692关闭 LED、以便 FLT 端子不会下降到低电平?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishi-San、

    启用和禁用 TPS92692的正确方法是使用集电极开路或漏极晶体管下拉软启动引脚(引脚5)。 这样、当 TPS92692使能时、它会经过正常的软启动周期、不会出现过流情况和故障触发。 这是第8.1节第13页(概述)最后一句的数据表中的内容。

    如果您将 PWM 用作使能和禁用引脚、那么当 PWM 长时间处于低电平(禁用)时、输出电容器将下降电压并完全充电。 然后、当 PWM 变为高电平时、没有软启动、它将重新恢复补偿以限制 PWM 占空比、您可以获得过流条件来触发故障。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    请再告诉我一个。

    当 PWM 引脚为低电平时、FLT 是否也会变为低电平?
    如果 PWM 端子设置为低电平、我认为开关将停止。
    在该状态下、输出电压下降、我认为 FLT 变为低电平、因为"VOV <100mV"和"VIMON>VIADD"。
    我的认可是否正确?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    当您将 PWM 引脚置于低电平时...我们暂停开关和监控电路以实现输出、因此 FLT 不会自动变为低电平。

    Thnaks Tuan