This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912压降

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764708/lp5912-q1-lp5912-vdrop

器件型号:LP5912-Q1

您好先生/女士

数据表对以下段落进行了说明。

Vin = VOUT (NOM)+ 0.5V 或1.6V (以 μF μF 值为准);VEN = 1.3V、CIN = 1 μ F、COUT = 1 μ F、IOUT = 1mA (除非另有说明

(1)(2)(3)

 VIN = VOUT (NOM)+ 0.5V 或1.6V 是什么意思? VIN 必须超过1.6V?

我的客户的应用环境是输入电压1.8V、输出电压1.5V 和 观察到的压降。 Vdrop 显示以下图。

黄色输出电压。 蓝色系统负载(Iout)。 绿色 SoC TRIG 信号。

他们观察到、当 Iout 从0A 到0.3A 时、Vout 将下降0.2V。  

此电压是否正常?

TI 是否有用于仿真压降的软件?  如何获取?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    除非另有说明、否则为电气特性表收集的数据是在列出的运行条件下获取的。 例如、如果 Vout (nom)= 1.5V、则在 Vin = 2.0V 的情况下收集数据、因为 Vout (nom)+ 0.5V = 2.0V > 1.6V。正确的是、该器件的最小建议输入电压为1.6V:

    当负载电流为300mA 时、由于稳压器没有足够的余量(Vin - Vout)来调节1.5V 输出、因此输出可能在负载瞬态期间下降。 换句话说、该器件在 Vout = 1.5V 且 Iout = 300mA 时的压降电压大于300mV。 请注意、由于最小输入电压要求为1.6V、因此对于低于1.6V 的输出电压、未对压降电压进行表征。这是因为对于小输出电流、 压降电压接近0V。为了符合建议的最小输入电压1.6V 的要求、测量压降电压时的输出电压也应至少为1.6V

    可使用产品页面的"工具与软件"选项卡中的 SPICE 模型来仿真瞬态、压降电压和其他特性:

    http://www.ti.com/product/LP5912-Q1/toolssoftware

    通过在负载为300mA 时施加 Vin = Vout + 0.5V = 2V、然后降低输入电压、直到输出电压降至1.35V (比标称1.5V 输出低150mV)、可以仿真 Vout = 1.5V 时的压降电压。 然后、在此工作点计算压降电压、即 Vdo = Vin - Vout。  

    谢谢、

    Gerard