This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:电池容量测量

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763433/bq27621-g1-battery-capacity-measurement

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIO

您好!

我的客户使用 BQ27621进行制造。 他们在生产过程中遇到了一些问题。

在使用"黄金"样本电池进行测试期间、该电池将插入不同的产品、剩余电池容量的读数会有很大差异。

此要求适用于电池容量至少为50%的设备。

是否有方法测试对电池容量的回读、以验证生产设置中监测计功能的功能?   

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此监测计是基于电压的监测计、因此根据您的电压所在位置、监测计将估算 SOC 和 remcap。 如果在插入电池组时温度条件和负载条件不同、您的结果将大相径庭。 条件必须非常接近才能获得相似的结果。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    是否正确地说、在使用未取出的同一电池进行几个充电和放电周期后、监测计在剩余电容中将更加精确?

    我们是否可以通过任何方法或设置来获得相当准确的快速 remcap?

    正在   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保在初始测量期间没有任何电流、以便监测计进行正确的 OCV 测量。 这样、您就可以在多个单元上获得一致的测量结果。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    是否有合适的等待时间来进行良好的 OCV 测量?

    BR
    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电一小时后、即可验证电池是否已完全放电。 在插入后、时间会更长。 约两小时
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池
    我需要 bq27542的 BQEVSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqevsw 已停产。 请使用 bqstudio