This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:2.5V 外部基准

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762335/ucd9081-external-reference-of-2-5v

器件型号:UCD9081

UCD9081的内部2.5基准非常宽松。  数据表稍微讨论了如何使用外部3.3基准以获得更高的精度。

外部2.5V 基准不工作有任何原因吗?

是否需要采取任何特殊的预防措施?

谢谢、

Dan

2.5V 内部电压为2.35V 至2.65V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Don

    外部基准与3.3V 的 VCC 相同。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Don
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。
    谢谢
    Yihe