This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:如何在项目中使用一个器件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760338/ucd90160-how-to-use-one-device-in-a-project

器件型号:UCD90160

几个问题:

我有2个通过 USB 加密狗连接的设备。  

两个器件的地址不同。  

如何仅更改一个器件的设置。  例如、如果我只想将器件#1的"始终开启"更改为"仅运行"、我该怎么做?

此外、UCD90160和90160A 之间有何差异?

是否有任何读取故障寄存器的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用什么编程工具对 TI Fusion 或其他两种器件进行编程?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI Fusion 电源设计器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hithesh

    使用 Fusion GUI 的哪些版本? GUI 可以使用不同的地址检测同一总线上的多个器件。 在电源轨树中、GUI 将列出所有检测到的器件。 只需单击所需的器件即可进行配置。

    请按照我签名中的培训视频进行操作。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hithesh
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。  
    谢谢
    Yihe