This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:参数 Q&A 未保存在 NVM 中

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764370/bq27441-g1-the-parameters-q-a-not-saved-in-nvm

器件型号:BQ27441-G1

我使用的是 Bq27441-G1电量监测计 EVM、当我更改电池组的参数时、如果我使用"保存到电量监测计"按钮保存、监测计也不会在 NVM 中保存新值。

实际上、如果我关闭监测计、断开电池并重新连接电池、我将读取默认值。 为什么? 我有什么问题吗?

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fililippo
    这是一个 ROM 监测计、这意味着它没有 NVM。 您需要像 bq27520这样具有 NVM 的监测计才能将设置存储在闪存中。 使用此441、在下电上电后、您可以释放存储在数据存储器中的所有数据

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    在数据表的"设计要求"部分中、我阅读了:

    "德州仪器(TI)出厂时、OTP NVM 中的许多 bq27441-G1参数都处于未编程状态(零)、而与 CHEMID 直接相关的一些参数则会进行预编程。 这种部分编程的配置有助于为每个终端应用进行定制。 器件复位时、OTP 的内容被复制到相关的基于易失性 RAM 的数据存储器块。 为确保正常运行、基于 RAM 的数据存储器中的所有参数都需要初始化、方法是在实验室/评估情况下更新数据存储器参数、或通过编程 OTP 以供客户生产。"

    那么、我可以更改/保存哪些参数?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾语、您好!
    您只需一次更改监测计的整个数据存储器部分和监测计上的程序、因为这具有一次性可编程存储器。 除此之外、您还需要主机中的 NVM 来存储监测计中的更新数据。
    谢谢
    Onyx