This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP012405B:输出电压和变压器

Guru**** 2515415 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP012405B, DCR022405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763357/dcp012405b-vout-and-transformer

器件型号:DCP012405B
主题中讨论的其他器件: DCR022405

您好!

客户考虑评估  DCP012405B/DCP012415DBP 或 DCR022405。

请查看下面的问题吗? 要求为24V 输入电压、+/-15V 输出电压。 Iout 待定。

第一。 对于 DCP012415DBP、我们能否在24Vin、+/-15Vout 条件下使用?

2。 DCP012405B/DCP012415DBP 和 DCR022405中变压器的器件型号是多少?

3号。 我们是否有适用于 DCP012405B/DCP012415DBP 和 DCR022405的 EVM?

此致、

隐藏

DCP0

12405B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我对下列问题的答复:

    1. 是的、您可以将 DCP012415DBP 用于24V 输入电压、+/- 15V 输出电压应用。为此、最大器件输出电流将限制为66mA、以实现1W 的最大输出电压。
    2. 让我回到这个问题上、因为我没有现成的变压器器件型号、需要向设计团队询问这一点。 如果您不介意我的提问、客户计划将此信息用于什么用途?
    3. 遗憾的是、这些器件没有 EVM。 但是、由于这些是通孔、因此您可以获取这些示例并在试验电路板上轻松对其进行测试。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、隐藏、

    变压器是定制的、因此没有任何等效的可搜索变压器。 当我说有样片时、我会失传。 遗憾的是、该系列中的任何器件都没有免费样片。 您需要订购它们并根据需要进行原型设计。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    感谢你的答复。 对于#2、应用是磁敏感型应用、因此他们关心这一点。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    电路板似乎放置在高磁场附近。 如果 DCP12405和 DCP012415DBP 被放置在直流磁场中、它们的性能数据是否可用? 此外、如果我们知道这些器件使用的核心材料、也会有所帮助。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    我们尚未在磁场中对这些器件进行测试、此系列器件中使用的磁芯磁性材料为高磁导率铁氧体。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Jimmy