This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:电流感应的精度

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764636/tps2h000-q1-accuracy-of-current-sensing

器件型号:TPS2H000-Q1

您好!

对于一个28V 至30V 的新项目、我需要测量端部通常使用3、9k Ω 电阻器闭合的线路的电流。

在以下情况下、我必须监控电流:
1) 3、9k Ω 终端
2) 3、9k Ω|| 1k Ω
3) 500 Ω|| 1k Ω
4) 220 Ω|| 1k Ω
5)无限欧姆(开路)
6)< 10欧姆(短路)。
通常在旧工程中、我有一个470欧姆的分流电阻器。
所有电阻器的容差均为5%、但电阻分压器(连接到 MCU)的电阻容差为1%。

现在、对于新项目、我希望尝试使用 TPS2H000或 TPS4H000、因为我有4和8个通道。
但是、我怀疑电流感应的精度是否足以测量这些特定的电流值、或者精度是否不适合此应用?

非常感谢您的参与!
此致
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将一个包含所有相关信息的电子表格汇总在一起。 您将需要根据您希望将电流限制设置为的值来更改 IOUT MAX。

    简而言之、该器件即使使用最坏情况分析也具有足够的能力来正确测量该电流、足以区分每个负载。 顺便说一下、短路和开路条件只会注册为故障、因此电流感应引脚在该点变为高电平。

    您可以在"SNS 电流最小值"和"SNS 电流最大值"中看到、圈上的任何电流都不会触发几个负载的错误读数。
    本文档内容密集、需要一些时间来进行摘要。 如果您对任何数字有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TPS2H000_2D00_Q1_2D00_E2E_5F00_SNS_5F00_ACC.xlsx