This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:关于 Apollo Lake-I 的开发

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761610/tps65094-about-development-for-apollo-lake-i

器件型号:TPS65094

大家好、

 

我们的客户正在考虑开发 Intel Apollo Lake-I (E3930或 E3940)。

因此、我们建议将 TPS65094用于 Apollo Lake-I 的电源块

请回答下面的问题吗?

 

- TPS65094是否用于 Apollo Lake 的 CRB?

-使用 TPS65094进行开发是否需要 NDA?

 

此致、

 

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GK110、

    TPS65094位于 Apollo Lake CRB 上、但不是 Apollo Lake-I CRB 上。 使用 TPS65094进行开发无需 NDA。 如果您想了解有关使用 TPS65094为 Apollo Lake 供电的更多文档、请查看以下链接的文章。

    e2e.ti.com/.../713117
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick–San、

    感谢您的快速响应。
    我还有一个问题。
    请帮帮我。

    您说 TPS65094不在 Apollo Lake-I CRB 上。
    但是、TPS65094是否可以用于 Apollo Lake-1?

    我想知道 TPS65094是否可以用于 Apollo lake I。

    此致、
    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以、我们正在使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gk110、

    我还可以确认、这应该适用于 Apollo Lake-I
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick-San

    感谢您的回复。
    很抱歉我的回复迟到了。

    当我遇到问题时、您能咨询一下吗?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gk110、

    如果您有任何问题或疑问、可以将其发布在 E2E 上、我们的团队将帮助您回答这些问题。 我们更喜欢通过 E2E 处理问题、以便其他人也可以看到这些问题的答案。 如果问题涉及任何专有材料或无法在线解决的问题、我们可以通过电子邮件继续进行交流、但 E2E 仍然是您应该访问的第一个地方。