This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:RDY 和 FLT 能否连接在一起?

Guru**** 2616065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764872/iso5452-q1-can-rdy-and-flt-be-connected-together

器件型号:ISO5452-Q1

您好!

我的客户希望将 RDY 和 FLT 连接在一起以保存 MCU GPIO、因此在这种情况下、当 FLT 设置为0时、我们能否将 RST 拉低并使 FLT 恢复为高电平、芯片恢复正常?  由于数据表图46显示"检测到 DESAT 后、内部电路将输入静音5us、因此 RDY 在静音时间之前也处于低电平。 仅当 RDY 变为高电平时才能重置 FLT。" 在这种情况下、RDY 由 FLT 从外部拉低、但在内部状态下、RDY 在复位后将为高电平。 我认为他们可以将 RDY 和 FLT 连接在一起、但请帮助确认。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的。 nFLT 和 RDY 可被连接在一起。 DESAT 检测后、引脚状态将拉至低电平、一旦故障消失并插入适当的 RST 信号、引脚状态将恢复为高电平。  

    此致、