This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:终止电流超出正常范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764925/bq24161-the-termination-current-is-out-of-normal-range

器件型号:BQ24161

大家好、

我的客户正在使用我们的 BQ24161为2070mAh 单节电池充电。 请参阅下面的配置。

当客户进行测试时、他们使用具有波形记录功能的万用表来记录电荷波形、如下所示。 波形基本正确、但终止电流为29.6mA、超出正常范围(终止电流设置为50mA、精度为+-35%)。 您可以看到、充电电流为0.99A、充电电压为4.304V、非常接近设置值。 因此、我认为终端电流的精度问题不是由万用表误差引起的。 我们还尝试了另外几个充电周期、通常会出现此问题、但终止电流值不同、如18mA、80mA 等 您对此有什么建议吗?

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    SYS 上是否存在快于32ms 终止抗尖峰脉冲时间的负载瞬变? 如果是、则充电器将无法终止。 SYS 电压是否与第25页的数据表图16的示波器截图相似? 如果是、则充电器的反向升压保护电路打开。 它干扰正常终止。 将"无电池运行使能"位设置为1可禁用反向升压保护电路、但可能会导致充电器的降压转换器反向运行、并恢复到 IN 或 USB。