This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:BQ24618:阶段1预充电 Anolmaly

Guru**** 2613925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764674/bq24618-bq24618-phase-1-precharge-anolmaly

器件型号:BQ24618

您好!

这个问题与 SRN 和 SRP 电池电流感测电阻器走线上返回24618芯片的噪声有关。  尽管我对布线进行了配对、但布线过于靠近高电流开关线路。  此外、SRP/SRN 去耦电容器靠近电流感应电阻器而不是 IC 引脚。

我将一个芯片去耦电容焊接到 IC 附近的 SRP/SRN 线路上、充电器工作得更好...但仍然不够完美。

我创建了另一个 PCB、确保这些线路不靠近高电流信号、并将去耦电容器放置在 IC 引脚附近。

然后、得到的设计就能完美地工作。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们完全同意、控制信号布线远离高电流信号布线的布局、尤其是高 di/dt 的布线、以及将去耦电容放置在 IC 引脚附近、对于正常运行至关重要。 数据表末尾提供了布局指南、以了解最佳实践。 感谢您与我们分享您的经验。