This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:bq24157 VBUS 是否会漏电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764326/bq24157-whether-bq24157-vbus-will-leak-electricity

器件型号:BQ24157

你(们)好

在我的测试中、当我使用 BQ24157为电池充电时、在从 VBUS 上移除适配器后、VBUS 仍然由电压充电、有时持续一分钟、并且电压几乎等于电池电压。无法关闭 BQ24157的 Q1 MOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是在什么电池电压下发生的? 启动电容器的值是多少? VBUS 上有多大的电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入 d 电容仅为1uF、我认为电容器存储的电荷不会过多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有长电缆连接到墙上适配 器(例如、从墙上拔下适配器但保持连接到充电器)或引导电容小于33nF、则 BQ24157可以反向升压(换句话说、意外的 OTG 模式)。  在任一种情况下、VBAT 都需要接近充满电、并且随着电池放电、升压反向会很快停止。