This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:轻负载的阈值电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763934/lm25141-threshold-current-for-light-load

器件型号:LM25141

您好!

您能否告诉我、轻负载条件下的阈值电流是多少、或者如何在 LM25141中计算轻负载的阈值?

此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    我将把您的问题转交给产品专家以寻求支持、我们将跟进您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    数据表的第7.3.14节  介绍了 LM25141何时进入待机模式。 首先、LM25141开始跳过脉冲、然后当连续跳过16个脉冲时、它进入低功耗待机模式。

    该状态的高侧开关时间为 TSW=70ns (典型值)、这是最短可控导通时间(7.3.8.1)。 您可以计算在给定频率、VIN、VOUT、L、负载下以70ns 脉冲提供给输出端的功率... 并找出它何时开始跳过脉冲以及何时将连续跳过16。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢。  

    最后、我想计算轻负载时的输出电压容差(在我的示例中为1mA)。 您能告诉我如何计算相同的值吗?

    此致、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    请参阅 EVM 用户指南中的图4。 另请参阅 数据表的第8.2.1节 、其中显示了输出电压调节+/- 1%的设计注意事项。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢您提交本文档。 但我所看到的输出电压为3.3V、因此 EVM 用户指南中的图4对我来说并不有用。

    LM25141-Q1是同步转换器、它如何在非连续模式下运行。

    此致、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    图4显示了您可以预期的变化类型。 您可以预期3.3V 的值变化非常相似。

    当电感器电流达到0A 时、LM25141-Q1关断低侧 FET。 这可以像非同步降压那样有效地仿真二极管、但会增加同步降压的效率。

    Sam