This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:Ioffset 和 Rea 是什么 EADC 的方法

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764835/ucd3138-what-does-ioffset-and-rea-means-of-eadc

器件型号:UCD3138

失调电压和 REA 是什么意思?

这是否意味着如果将1mA 电流灌入 EAP 引脚、则最大泄漏电流可能为5uA。

或者、这意味着最大偏移电压是 Ioffset x Rea = 5uS x 0.5Mohm = 2.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着驱动 EADC 的电路需要具有足够低的输出阻抗、以便即使 EADC 具有指定的电阻和电流、也能在 EADC 引脚上保持所需的电压。  它们是单独的规格。