This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:请帮助确认原理图设计是否正常

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763418/tps53353-please-help-confirm-whether-the-schematic-design-is-ok

器件型号:TPS53353

降级器、

请帮助确认原理图设计是否正常? 非常感谢。

TPS53353DQPT


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    从2.2K 和4.7nF 的节点(在电感器上)到 FB 引脚有一个缺失的电容器。
    此外、输出电容器需要更多的陶瓷电容器来降低 POSCAP 对 ESL 的影响。 陶瓷电容器可以为1uF/0.1uF/10nF、尺寸为0603。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我正在关闭此轮距。 如果您还有任何问题、可以重新打开。  

    套件