This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:RVCC 输出用作 UCC28180 VCC 电源

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764802/ucc256301-rvcc-output-use-as-ucc28180-vcc-power

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC28180

我们是否可以使用 UCC256301 RVCC 输出作为 UCC28180 VCC 电源?

RVCC 输出最小值为11.6V、UCC28180 VCC 开启阈值最大值为12.1V。

那么、我们不能将 UCC256301 RVCC 用于 UCC28180VCC 吗?

这是我理解的正确吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    感谢您关注 UCC256301和 UCC28180。 您的理解是正确的、由于 UCC28180的 VCC UVLO 跳闸点、您将需要使用不同的电压源为 UCC28180供电。 您可以在 UCC256301 VCC 引脚和 UCC28180 VCC 引脚之间执行齐纳钳位发射极跟随器、以便为 PFC 控制器供电。

    此致、
    本·洛夫