This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:锂离子电池的升压设计

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764713/tps61232-boost-design-for-li-ion-battery

器件型号:TPS61232

您好、先生、

我 在新设计中使用 TPS61232升压转换器。 我需要来自锂离子电池的5V 升压输出和负载共享电路。

请查看我的原理图并就此发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monisha、

    最大负载电流是多少? 在您的原理图中、我没有找到负载共享电路。
    您是否对 HYS 有任何疑虑、因为您在该引脚上放置了 TP1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monisha、
    应使用:R97=402k R133=100k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing Ji、
    IAM 使用固定5V 升压转换器、这就是我将 VFB 直接连接到 VOUT 的原因。
    是否需要电阻器的值?

    此致、
    Monisha OM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack Liu、您好!

    最大负载电流为2A。负载共享输出提供给升压转换器的输入。在此、我只连接了升压转换器原理图。
    HYS 上提供了 TP1以供将来使用。

    此致、
    Monisha OM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monisha、

    TPS61232可在5V 输出电压和3.3V 输入电压下提供高达2.1A 的输出电流。 您现在使用的锂离子电池的最小电压是多少?
    如果您要将 HYS 用作欠压锁定、请参阅第8.3.4部分"回路"。