This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-5-Q1:绝对最大额定值 Tj 和建议运行条件 Tj 范围

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764195/ucc2813-5-q1-the-absolute-maximum-ratings-tj-and-recommended-operating-conditions-tj-range

器件型号:UCC2813-5-Q1

你(们)好  

在数据表中、没有此信息、您能否提供   绝对最大额定值的 Tj 范围和建议运行条件的 Tj 范围?

谢谢。

UCC2813QDR-5Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    Tj 的建议工作温度范围为-40C 至+125C。
    这是在参数表中表征 IC 参数的温度范围。
    绝对最大温度范围为-65C 至+150C。
    这是存储温度范围、在绝对最大额定值中指定。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tj 的绝对最大范围是多少 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有与任何绝对最大值参数相关的范围。
    TI 发布 Tj 的绝对最大值、超过该值、器件将停止运行。
    此致
    John