This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:使用 EC25 4G 模块时出现问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763919/tps54233-issue-while-working-with-ec25-4g-module

器件型号:TPS54233

大家好、

   我们在我的设计中使用 TPS54233降压转换器。 我面临的问题是、传输过程中、当我的无线模块下降时、输出电压会下降。 实际上、我的设计输入电压为12V、输出为4.2V 突发电流高达2A、输出电压降至3.6V、输入电压降至9V。 查找我的无线模块设计原理图和数据表的附件、请提供建议。

此致、

Nilesh Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎忘记上传附件。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    请查找随附的原理图。 使用 Quectel EC25 4G 模块。  

    请尽快提供建议。  

    此致、

    Nileshe2e.ti.com/.../4GLTE_5F00_V0R0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    12伏电压来自何处? 是否存在任何电流限制?
    您可以分享一下布局吗? 让我们检查是否存在任何问题。

    肖恩