This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5155:如何评估、设计和微调 SEPIC 拓扑?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5155, TIDA-020009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764027/lm5022-lm5155-how-to-evaluate-design-and-fine-tune-a-sepic-topology

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5155TIDA-020009

团队、

我已经看到以下基于 SEPIC 的降压/升压的 LM5022 TI 参考设计:
http://www.ti.com/tool/PMP40488

-我们是否计划在 LM5155的基础上进行 SEPIC TI 设计?

-对以下系统进行评估的方法是什么?
   输入电压:12V
   2V < Vout < 48V
   I OUT 最大值< 0.5A
该设计需要足够灵活、即使效率不是最佳的、也能适应这种宽输出电压范围。

Webench 可对降压或升压进行仿真、但不能同时对两者进行仿真。 此外、LM5155仅具有用于升压的"快速入门计算器"。
快速评估上述规格的最佳方法是什么?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!

    计划发布 LM5155配置为 SEPIC 的 EVM。 如果您想立即查看和示例、请查看 TIDA-020009。

    如果您有任何其他问题、请直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、上传的更多 TI 参考设计肯定会采用 SEPIC 应用中的 LM5155。 该器件是新器件、因此需要一些时间才能创建新设计和应用材料。

    您的设计面临的挑战是如何正确设置电感和开关频率。 验证控制器是否能够在所有负载/线路条件下提供所需的 FET 导通时间。 PSD 中显示了这种情况。 起始点为500kHz 和20uH (耦合电感器)、占空比摆幅为18%- 80%(2V - 48V)。 在最大输入电压、48V 输出电压、100%纹波电感器纹波电流和~20%最大负载条件下调整电感的大小。 当转换器在~0.1A 输出电流(20%)下从 CCM 进入 DCM 运行模式时、这些条件下的电感会设置转换点。 最大输出功率为24W、因此总损耗可能在3W - 4W 范围内、因此请确保正确调整功率组件(FET、整流器、电感器)的大小以处理这些损耗。  

    我建议您下载功率级设计器工具(PSD)并选择 SEPIC 拓扑。 这将使您能够轻松地可视化特定输入电压、负载电流、电感和开关频率的波形和占空比。

    www.ti.com/.../powerstage-designer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您分享的信息。 开始使用很有帮助。

    A.