This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LDO (LM27762)注意事项

Guru**** 2616495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763520/lm27762-ldo-lm27762-precautions

器件型号:LM27762

我们在器 件中使用您的 LDO IC (LM26672)、但在某些器件中、LDO 的输出电压(即-3.3V)不会出现、并且在用另一个 IC 替换该 IC 后、它将会出现。

您能否告诉我们 LDO 出现故障的原因 、以及我们如何在将来避免这种情况? 如需参考、请查看我们 在器件中使用的 LDO 的以下连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以向我发送与您的应用相关的更多信息吗? 如果可能的话、我希望有一个原理图和布局、如果您不想在此处分享、您可以转发到我的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayali、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布回复。

    非常感谢、

    Dorian