This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202反相降压/升压环路补偿

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764619/tps54202-tps54202-inverting-buck-boost-loop-compensation

器件型号:TPS54202

大家好、团队成员

我的客户使用 TPS54202作为反相降压/升压拓扑、将12V 转换为-12V 音频电源。

 输出 波形(1kHz 频率)和 音频输出中的低频纹波具有可闻噪声。

客户原理图后面是 我们的应用手册(SLAV993)、如下所示:(客户将 R1更改为1.5Kohm/R2更改为56Kohm/R3更改为3Kohm) C4未安装。  

异常输出波形包含1kHz 纹波、如图2所示。

我还测试了 SW 波形、发现占空比不稳定、环路看起来不稳定。

SW 波形如图3所示。

我想知道:

  1. SW 波形为何不稳定?
  2. 为什么环路看起来不稳定? 由于该器件在内部进行了补偿、因此使用相同的 LC 滤波器值时、循环字符应相同。
  3. 为什么我们需要在该拓扑中使用 C4/C5? 如果我们没有安装 C4、会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我正在研究此请求、并将在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.这是正常现象。 对于该器件、存在扩频。 请参阅数据表"7.3.12展频"。
    2、这是轻负载波形、稳定。
    C4/C5用于降低 SW 的尖峰电压、您可以将其移除、但将 C1/C2/C3放置在靠近 IC 的 VIN 引脚和 GND 的位置。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    感谢您的回复。 您能通过基准测试帮助解决这个问题吗? 提前感谢。