This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:原理图审阅

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763451/tps23880-schematic-review

器件型号:TPS23880

您好!

下面是一个需要审查的12端口 PSE 项目、在此情况下请提供帮助、谢谢。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    请查看我的以下评论:

    1. AGND 和 DGND 应连接到接地层、Vpwr 和 VDD 应以同一接地端为基准。
    2. OSS 信号为高电平有效、因此不应将其上拉。  
    3. 一个0.1uF 电容器对于每个端口来说足够好。
    4. VCC_3.3V DCDC 的 UVLO 更好地设置为高于 TPS23880的 UVLO (18.5V)
    5. 我不知道为什么为每个端口列出最大值0.7A、但每个4线对端口能够根据标准输出90W 功率。  

    谢谢。

    此致、

    一分钱

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的帮助!!