This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:电流限制与温度数据间的关系

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763562/tlv61046a-current-limit-vs-temperature-data

器件型号:TLV61046A

你好。

我对 TLV 61046A 有疑问。

数据表 P7
图8. 电流限制与温度间的关系。
条件:VIN = 3.6V、VOUT = 12V
它是该条件的图。
条件:VIN = 3.6V、VOUT = 24V
是否有此条件的图?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi:
    很抱歉告诉您、我们没有您稍后提到的情况的图表。 在我看来、Vout=12V 时、数据应该没有太大的差距。
    您的负载条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)