This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:TPS54332

Guru**** 2516590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764503/tps54332-tps54332

器件型号:TPS54332

大家好、我正在研究数据表中的设计示例。   

我的问题与第8.2.2.3节"输入电容器"有关。

不清楚如何计算98mV 输入纹波电压。  应使用的公式(见下文)与大容量电容器相关。

本设计示例中仅使用10uF 旁路电容器。  有人能帮助我了解98mV 是如何推导出来的?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑
    我正在研究此请求、并将在星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需将这些值代入公式即可。

    VIN_RIPPLE=(3.5A*0.25)/(10uF*1M)+(3.5A*3mohm)=98mV。

    肖恩