请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的 TI 员工:
我的客户使用 BQ24610为3S12p 电池充电,电池的满电压为12.6V,现在客户想知道 ,如果使用15V 适配器,目标充电电流为10A,是否可以达到 BQ24610的最大充电电流是多少? 如果可以到达,应该注意什么,tks。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.