This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51123:VREG5/VREG3去耦电容值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225C, TPS51123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764531/tps51123-vreg5-vreg3-decoupling-cap-value

器件型号:TPS51123
主题中讨论的其他器件:TPS51225C

您好专家、

我的客户使用 TPS51123作为其 NB 5V/3V 应用。 当我检查原理图时、我发现 VREG3/5应该将10uF/33uF 放置在 IC 附近。 我们的问题是、我们能否为这两个引脚放置更低的电容? 他们需要超过24V 的输入电压范围、因此他们选择 TPS51123。 它们之前使用 TPS51225C、而 VREG3/5去耦电容全部为1uF、因此它们在 TPS51123应用中为 VREG3/5放置了1uF 电容。 我们是否可以知道是否需要为 TPS51123放置该高电容? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我正在研究此请求、并将在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:  

    是的、VREG3/5需要10uF/33uF 电容。  

    TPS51123和 TPS51225C 之间的 LDO 电路不同。  

    BRS、  

    Edwin。