This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:使用 IADJ 引脚软启动开通

Guru**** 2516520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763280/tps92515hv-q1-using-iadj-pin-to-soft-start-the-turn-on

器件型号:TPS92515HV-Q1

大家好、我将 TPS92515HV-Q1用于 LED 驱动。

我需要对应用使用软启动。

您能告诉我 IADJ 引脚中有多少内部放电阻吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您考虑使用什么时间常数? 它是运算放大器的输入、因此阻抗较高。 如果您要达到第15页上的全钳位电压、另请参阅数据表中关于转换的8.3.7.2部分。 钳位转换的实现方式是软启动电路工作、因此它的行为不像齐纳钳位、而是转换到内部钳位、从而允许使用高阻抗软启动。 我将询问有关该引脚阻抗的更多信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    阻抗足够高、您应该能够在此引脚上放置一个 RC 滤波器、以满足您的应用需求。 如果您可以使用100千欧姆、那么它将是准确的、1M 也可能是有效的。 一旦进入钳位、它就应该像被拉高引脚那样工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin Nederbragt、
    好的、我现在明白了。
    感谢您的支持。