This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:适用于600V GaN 驱动器

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763691/ucc21540-for-600v-gan-drive

器件型号:UCC21540

大家好、

在 UCC21540 GaN 的数据表中、其中包含一些字符。

哪些制造商的600V GaN 匹配?

或者有人尝试过任何600V GaN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    感谢您的问题、
    所有主要 GaN FET 制造商都生产600V 或650V GaN FET。
    其中包括:
    -EPC、GaN 系统、Infineon 等

    希望这能解答您的问题、
    如果您有其他信息、请告诉我。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的信息。

    此 IC 不具有 后视镜钳位功能、例如 UCC5310MC。

    我认为这是因为引脚数限制。

    固定隔离具有良好的抗噪性能。

    因此、这对客户来说并不重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    正确、如果您需要米勒钳位、请查看53xx 系列驱动器。 米勒钳位通常用于 IGBT 等具有较大米勒比的开关。 电容隔离具有更好的抗噪性和 CMTI 额定值、这也是我们的栅极驱动器提供高电压隔离的方式。
    希望这对您的栅极驱动器选择有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、