This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133加载问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761946/bq24133-bq24133-loading-problem

器件型号:BQ24133

尊敬的先生:

下面显示了 BQ24133电路和测试波形。  

当 VCHG (波形:蓝色)具有10A 负载时,它将下降200ms 至1V。  

请帮助检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    在原理图中、Q900和 Q901符号绘制的体二极管不正确。 此外、这两个 FET 应连接在其源极而不是漏极、从而连接 IC 的 CMSRC (共源极)引脚。 Q900似乎或更有可能 Q901暂时关闭。 您能否重复和捕获 ACDRV 和 CMRSC 波形、并放大初始压降? 是否已连接电池? 如果是、我本来希望蓝色波形钳制到低于电池的体二极管电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布答复或在该线程已锁定时创建新线程。