This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:广播地址

Guru**** 2928260 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764460/lp5030-address-for-broadcast

器件型号:LP5030

大家好、团队、

我的客户正在使用 LP5030、并注意到广播地址有问题。

数据表第21页的表2中找到。 从器件地址组合、它显示 IC 可配置地址0110000011000101100100110011、并且它具有广播0011100的另一个地址

我想得到广播地址的确认; 我希望第一部分与可配置地址不相似、因为他们希望在同一总线上使用4个地址为0110100的 LP5030器件、这恰好是广播地址、较高部分与可配置地址类似。

我只是要求确保、否则整个板将无法使用。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    您对 LP5030的地址是正确的。

    如果另一个器件地址为0110100 (34h)、则不会发生冲突。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth