This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:手电筒模式下的双 LED

Guru**** 2528860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764296/lm3644-dual-led-in-torch-mode

器件型号:LM3644

尊敬的 所有人

   对于 LM3644TT, 它能否在手电筒模式下支持双路独立360mA LED 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    是的,我们的两个通道 LED 都可以在手电筒模式下工作,但您无法独立控制它们,您只能同时打开或关闭它们。 但您可以为这两个通道设置不同的电流。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean

          明白了、非常感谢。