This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:需要使用一个太阳能电池板来驱动两个 BQ24650

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764432/bq24650-want-to-use-one-solar-panel-to-drive-two-bq24650

器件型号:BQ24650

您好、支持团队

我有一位客户正在使用模块化系统。 有一个太阳能电源和两个带电池的不同模块。 他们希望每个模块都有一个  

BQ24650。 我能否使用由 单个太阳能电池板供电的两个 BQ24650。 模块是独立的。 我是否需要一个互连来使它们保持同步、以便一个模块不会窃取所有电流?

在该系统中、您可以填充任一模块或两个模块。 将 BQ24650移到太阳能电池板会增加额外的成本、因此他们更愿意不这样做。

我可以通过电子邮件提供更多信息。

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    我会注意到两个充电器的 MPPSET 环路相互战斗以调节太阳能电池板输入电压。

    您可能会看到您描述的场景、即如果负载继续增加、而另一个器件不增加、则一个器件将继续降低充电电流。
    这两种情况也可能会减少。
    更有可能的是、这两者的结合。

    我认为即使是使用互连、每个充电器的环路也会相互对抗。 一天结束时、MPPSET 环路尝试防止太阳能电池板上的电压低于设定点。 当任一充电器拉取电流时、太阳能电池板电压将随太阳能收集的性质而下降。 在这种情况下、两个充电器最终都会感觉到电压下降、并尝试进行调节。


    Regaerds、
    Joel H