This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:VDS 比较器的 Voffset - gt;7mV 或0.7mV 精度?

Guru**** 2812655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764009/lm5060-voffset-of-vds-comparator---7mv-or-0-7mv-accuracy

器件型号:LM5060

在数据表的第5页上、精度为7mV @Tj=-40.+175°C

在第9页、图14显示了相同的问题、但精度为0.2..- 0.4mV @Tj=-40..+ 175°C

什么是正确的?

几天前、我通过数据表的"提交文档反馈"链接提出了请求、但尚未收到任何回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jetzer

    图14仅处理温度变化、其中电气特性表(第5页)中显示的数据还包括器件工艺变化。 因此、出于设计目的、您必须考虑第5页中的最坏情况值。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    因此、温度变化图似乎是不必要的。

    我们希望 LM5060的工作温度范围为-20+70°C +/-7mV 精度可为我们的1.4m Ω Rdson FET 实现5A 精度(不包括其他误差)。  我们将讨论并联使用两个 FET (FET 上的功率损耗更低),但由于 VDS 误差,这将导致10A 的精度(这是非常重要的!)。

    随温度变化的误差带数字将有助于减少计算出的误差(范围为-20+70°C)。 我将在 我的第二个打开的任务中、在这里提供有关比率精度的一些信息:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/764018/2824033#2824033

    此致、

    心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jetzer

    遗憾的是、我们没有有关 VDS 偏移 w.r.t 温度的数据。 我将跟进您的另一个主题、因为这两个主题都是相关的。
    请在解析后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh