This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:电池电压低于2.7V 时的关断电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764194/bq25898-off-current-when-battery-voltage-is-under-2-7v

器件型号:BQ25898

您好!

客户对 BQ25898提出以下问题。

当我们针对器件的关断电流测试充电器 IC (bq25898)时、我们通过控制引脚 QON 将 BATFET (Q4)更改为运输模式。

以便在器件关闭时降低功耗。

我们的关断电流表如下所示。

 

电池(V)

电流(uA)

3.6.

33.59.

3.5.

32.58.

3.4.

33.44.

3.3.

33.67

3.2.

33.72.

3.1.

33.62.

3.0

33.19.

2.9.

29.77

2.8.

29.17.

2.7.

2.59.

2.6.

2.80.80

2.5.

0.17.

 

但我们想了解在 BAT 电压降至2.7 (V)以下时电流突然变得如此小的原因。

我们尝试在规格中搜索、该规格指出、只有 BAT 电压高于阈值(Vbat_dplz)时 BATFET (Q4)才会打开。

 

 

您能否帮助我们确定我们的关断电流表是否正确?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    第一个注释:
    QON 引脚不会强制充电器进入运输模式。 它用于退出运输模式或通过暂时禁用 Q4强制复位 SYS。 这说明了您的泄漏电流为何仍然处于 EC 表的启用 BATFET 的电平。

    其次:
    您是否使用真实电池进行此测试? 如果是、该电池是否具有电池组保护器?
    我还想知道如何测量离开电池的电流?

    我在 EVM 上对此进行了测试、能够在不降低泄漏电流的情况下降低至2.5V。 如果您降至2.3V 以下、您将达到充电器的 UVLO。


    此致、
    Joel H