This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACFET/RBFET 闭锁条件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764329/bq24780s-acfet-rbfet-latch-off-condition

器件型号:BQ24780S

就我看到的 BQ24780S 数据表而言、闭锁 ACFET/RBFET 有以下两个条件。

  1. ACOC 检测
  2. FET  导通后、在90秒内七次检测到 SCFET/RBFET 的 G-S 电压小于5.7V、持续20毫秒

在没有上述两个条件的情况下、闭锁 ACFET/RBFET 是否还有其他条件?

对于降压模式下的电感器和高侧/低侧 FET 短路保护、充电器 FET 被锁存并且两侧 FET 被关闭(未锁存)。

这是否正确?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    由于 ACDRV 为高电平(仅在 ACOK 为高电平时打开 ACFET/RBFET)、因此任何导致 ACOK 变为低电平的条件也会导致 ACDRV 变为低电平并禁用 ACFET/RBFET。  例如、如果 ACDET 降至2.4V 以下、ACOK 将变为低电平、因此 ACFET/RBFET 将关闭。  从数据表7.2功能方框图中可以看出、由于 VCC UVLO 或 ACOVP、ACOK 可被置为无效。  第7.3.1.2节中显示的 VCC 和 V_SRN 之间还有一个可导致 ACOK 失效的相对应。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

    正如 Steve 提到的 VCC 和 V_SRN 规则、很容易发生客户设计4芯电池且每个电池的电压更高、可能大约为4.4V/芯的情况。

    客户很容易看到、 由于 VCC 电压降至低于(V (VCC-SRN-FALL) 标准、ACFET 将在系统动态负载瞬态期间关闭。

    只需提前分享我的经验。

    谢谢