This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:用于访问 LabVIEW 的 SDK

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763422/bq78350-sdk-to-access-labview

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!
客户希望通过 SMBus 将 bq78350-R1连接到 LabVIEW。 我们如何支持此要求?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    有关 SMBus 的更多信息、请访问 :www.ti.com/.../slua475.pdf

    在该主题中提出了类似的问题。 其中的讨论应证明是有益的: e2e.ti.com/.../551052

    NI 在此教程中提供有关 I2C 的支持:
    www.ni.com/.../

    和 SMBus 及其支持集线器:

    www.labviewmakerhub.com/.../viewtopic.php

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、
    客户使用带 LabVIEW 的 USB8451、但通信不稳定。 他可以读取电压、但并非总是如此。

    他希望编写配置文件。 这也可以通过使用 BqStudio 的命令来实现吗? HA BqStudio A 命令接口?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    在 NI 支持论坛中、客户出现类似问题、并且能够通过将 SMBus 时钟降低到~ 50kHz 来解决该问题。

    www.labviewmakerhub.com/.../viewtopic.php

    引用上述链接中的文章中的 jerratnz 的话、"首先、我设置了 NI USB-8451、通过 SMBus 从智能电池读取信息。 我能够使用示例 vi (Gerenal I2C read.vi)来读取信息。 下面是 FP 屏幕截图。 我尝试了不同的上拉电阻器、最后使用了5K 但在100kHz 时、我仍然看到间歇性通信问题。 它在10次中失败2或3次。 一旦我将速率降低到50kHz、它就变得非常可靠。"

    遗憾的是、我们不支持 NI 器件、有关 USB8451和 LabVIEW 的问题最好由 NI 支持代表回答。

    可能会从 bqStudio + EV2300/2400监听事务并使用 MCU 进行重放。

    我还有另一个选择、我已经通过电子邮件向您发送了相关信息。

    此致、
    Bryan Kahler