This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:一些问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764403/bq76940-a-few-questions

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

团队、  

请帮助回答我客户的问题:

BQ76940问题

  1. VC10B/VC10X 和 VC5B/VC5X 引脚功能是什么? 如何连接它们?
  2. 我正在实施12节电池组、它建议在数据表中使用奇数连接(第8.1.1节)。 原因是什么?
  3. 我不想使用外部平衡 FET 来降低 BOM。 我知道在这种情况下、平衡电流极低(<5mA)。 也许这是可以的、因为我每节电池只有两节3Ah 的并联电池。

 BQ78350问题

  1. SMBus 是否与 I2C 兼容?
  2. 是否有任何示例代码或现有代码可用于连接此芯片?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请参阅以下答案:

    BQ76940 问题

    VC10B/VC10X 和 VC5B/VC5X 引脚功能是什么? 如何连接它们?  

    有一个非常有用的文档叫做"bq769x0系列十大设计注意事项"、这非常有用。 在第3节中、它介绍了器件的5节电池组结构、图3显示了器件架构的更多详细信息、显示了如何使用这些引脚。  http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 

    我正在实施12节电池组、它建议在数据表中使用奇数连接(第8.1.1节)。 原因是什么?

    器件架构要求每个电池组至少使用3节电池、并且必须使用每个电池组的顶部电池。 建议根据这些要求进行电池连接。

    我不想使用外部平衡 FET 来降低 BOM。 我知道在这种情况下、平衡电流极低(<5mA)。 也许这是可以的、因为我每节电池只有两节3Ah 的并联电池。

    这应该是可以的、具体取决于您预期的不平衡程度以及较慢的平衡时间是否可以接受。

     BQ78350 问题

    1. SMBus 是否与 I2C 兼容? 这在大多数情况下都很有效。 以下是一个很好的指南、可帮助解决您可能遇到的任何问题: http://www.ti.com/lit/an/slua475/slua475.pdf 
    2. 是否有任何示例代码或现有代码可用于连接此芯片? TI 参考设计示例提供了一些示例代码、请访问 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00449 还有一个 bq78350-R1配套器件、无需开发代码即可提供监测和控制。

    此致、

    Matt