This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:并联运行-电感器?

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763643/lmg3410r050-parallel-operation---inductors

器件型号:LMG3410R050

我们正在研究并联两 个 LMG3410R050半桥以使高功率逆变器设计超过12A 的可能性。 数据表中提到了使用"小型去耦电感器"来并联这些器件。 您是否有任何更具体的建议、包括电感器尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于两个器件的并联、我们建议您在半桥的每个半桥上布置两个单独的半桥、其中一个是高侧器件、另一个是低侧器件。 然后您可以在它们之间添加一个小电感器、通常约为1uH。 这是因为 GaN 的半桥布局具有严格的要求、而单独布局可帮助实现最小的环路和更低的干扰。 小型电感器可防止两个 FET 之间的输出电容损耗分布不均匀。

    希望这对您有所帮助!