This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:关于栅极电阻

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764256/ucc27714-about-gate-resistance

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:UCC27511

你好。


我对 UCC 277714、UCC 27511有疑问。
内容
我正在考虑使用 LM 5039的半桥。
我将 UCC 277714和 UCC 27511视为驱动器。
规格
◆UCC 27771

·±4A


·0.25 [A]

◆目标组件2:UCC 27511

·Iout_DC (源极):0.3A
Iout_DC (灌电流):0.6A


IOUT_PULSE (源极):4A
IOUT_PULSE (灌电流):8A
在这种情况下、是否需要考虑相对于输出电流的绝对最大额定值的降额来设置栅极电阻?
此外、如有必要、请告诉我如何设置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

    感谢您关注 UCC27714和 UCC27511栅极驱动器。 在大多数设计中、选择栅极电阻是为了在 应用中实现 MOSFET 所需的开关时间。 驱动器输出电流将由驱动器输出级内部器件的驱动电流能力决定、直至外部栅极电阻成为基于驱动器输出电压和栅极电阻的限制因素。

    无需根据参数表选择栅极电阻来限制驱动器电流。 驱动器输出级针对驱动电流进行自限。

    有一个应用手册"外部栅极电阻器选择指南"、提供了有关选择栅极电阻器值的指导。

    通过在螺纹绿色按钮上确认、让我们知道这是否回答了您的问题。

    此致

    Richard Herring