This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705A:TL7705CPS-B

Guru**** 2613385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705B, TL7705A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764355/tl7705a-tl7705cps-b

器件型号:TL7705A
主题中讨论的其他器件:TL7705CPS-BTL7705B

我们使用 TL7705CPS-B 进行按摩生产。 此外、我们要求 OEM 承包商购买此 TL7705CPS-B、但他们说无法新购买此 TL7705CPS-B。

为什么他们无法购买 此 TL7705CPS-B? 此外 、我们还会在您的网站上提供 TL7705CPS-B 的信息、但我们可以购买此 TL7705CPS-B

如果他们无法购买此 TL7705CPS-B、应从哪家公司购买 TL7705A 或 TL7705B? 此外、您能否向我们介绍 TL7705CPS-B 的备选型号以及 备选型号与 TL7705CPS-B 之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    TL7705CPS-B 是一款旧器件、不建议用于新设计。 请使用 TL7705B、因为这是此器件系列中的最新器件、因此器件性能和文档更好。

    TL7705B 具有相同的功能、因此更改为此较新器件不会出现问题。

    但是、即使 TL7705B 也较旧、因此如果您可以描述您的应用、我可以帮助您找到满足您要求的最佳新器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael